This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231E6PZ:3.3V 电源冲击

Guru**** 2875980 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231E6PZ

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/874177/tm4c1231e6pz-3-3v-power-shock

主题中讨论的其他器件:TM4C1231E6PZ

当系统打开和关闭时、如果3.3V 电源反复振荡(3.3至0)、处理器 tm4c1231e6pz 将损坏。 例如、如下图所示、处理器将被100%损坏。 请帮助分析这种情况? 以及如何处理它、以确保处理器在电源振动时不会损坏。 我们进行此测试的主要目的是确保在电源振荡的情况下不会损坏系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有专用的"电源监控器 IC"-专门设计用于"缓冲和保护"MCU (以及其他重要的板级组件)免受此类"安全电源"的影响。  

    " MCU 设计器/用户的首要和最重要的工作之一"确保"始终为 MCU 提供适当的电源!"    

    要求 MCU 自行解决此类不必要的电源不稳定问题可能并不是最好的。   (我建议- A、"功率预级"-部署在"测试此类电源不规则性"-和"从不"通过电源(连接到您的 MCU 板和/或其他板/组件)-在这种"有害且(已证明)损坏"的条件下...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我无法告知3.3V 电源的斜升时间、但要确保它不会超过 Vbat 的规格。 从数据表的第13页可以看出:

    另一个可能的问题是、当 Vdd 关闭时、I/O 引脚是否通电。