This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:CCS/TM4C1294NCPDT

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870538/ccs-tm4c1294ncpdt-ccs-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好、  

我在 TM4C1294中使用 USB 通信。 我使用的是 usbserialdevice 示例代码。

我有一个外部 GUI、用于向控制器发送数据。 我希望为发送的每个数据生成中断。  

发送和接收数据后、USB 连接关闭。 如何始终保持 USB 连接处于活动状态。  

 此致、  

Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    您需要使用中断传输来实现这一点、但它们非常有限:

     器件之间的中断传输延迟有限。 在 USB 中、中断传输或中断管道的轮询速率定义为:

      • 全速和低速时为1ms 和255ms
      • 125μs 端点为1 μ s 至4096ms。

    中断端点数据包的最大包长为:

      • 对于全速模式、小于或等于64字节
      • 1024或更少字节用于高速

    顺便说一下、作为 CDC 器件、您将无法将其用于数据传输、CDC 数据传输通过批量传输进行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、  

    没有使用 TI-RTOS 的 USB 串行器件是否有任何示例代码?

    如果可用、您可以向我分享该示例。  

    谢谢、此致  

    Srinivasan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Todd、

    我已附加日志文件  

    e2e.ti.com/.../ATT99466.log

    我正在从以下位置加载日志文件。  

    C:\Users\dell\workspace_v9_2\.metadata

    这是正确的文件吗?

    如果错误、请告诉我正确的目录、以便我可以上传文件  

    谢谢、此致、  

    Srinivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Srinivasan、

    是的、我们确实有一个示例、即将推出的 TivaWare 更新将很快发布该示例、我可以在此处提前与您分享: e2e.ti.com/.../0523.usb_5F00_dev_5F00_cdcserial.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Srinivasan Bhuramoorthy"]

    你好、Todd、

    我已附加日志文件  

    ATT99466.log

    我正在从以下位置加载日志文件。  

    C:\Users\dell\workspace_v9_2\.metadata

    这是正确的文件吗?

    如果错误、请告诉我正确的目录、以便我可以上传文件  

    谢谢、此致、  

    Srinivasan。

    [/报价]

    您好 Srinivasan、

    我想您在错误的主题上发布了上述消息。 )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 USER="Srinivasan Bhuramoorthy"]没有使用 TI-RTOS 的 USB 串行器件是否有任何示例代码?

     您能否提供一些更新? 您是否有机会参考 Ralph 在其于 2020年1月16日下午1:38对 Thu 的回复中提供的示例