This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCZAD:TivaWare 更新?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/873990/tm4c1294nczad-tivaware-update

器件型号:TM4C1294NCZAD
主题中讨论的其他器件:MSPWARE

您好!  

TivaWare 的最后版本为2017年2月23日。 您是否计划更新此内容? 后续步骤是什么?  

由于 MSP432是相同的、我可以使用 MSPWare 吗?  

此致、

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在进行更新。 我们需要解决一些最后一分钟的更新问题、但应该很快就解决了。 您可以使用 MSP432软件、但我无法支持它。 我不确定 MSP432团队是否愿意在 TM4C129器件上支持他们的软件。 如果您想使用 MSP432 SimpleLink SDK、我建议您使用 MSP432器件。