This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:如何使用 USB DMA 实现 USB CDC?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/873231/ek-tm4c1294xl-how-to-implement-usb-cdc-using-usb-dma

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:TM4C123

1.是否可以在  TM4C1294中使用 USB DMA 使用 USB CDC? (其他论坛主题讨论 了 TM4C123中的 USB CDC DMA、 但仍想与 TM4C1294再次确认)

2.如果是,执行该计划需要采取哪些步骤?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Mau、

    是的、可以这样做、但我们手头没有示例演示得这么多。

    我在任何地方都没有列出确切的步骤、但您可以查看此示例以查看已完成的操作: [INSTALL Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\USB_host_msc