Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 我在数据表(和评估原理图)中注意到 RJ45引脚1和 PIN2为 TX、而标准具有 RX:
"TivaTM4C1294NCPDT 微控制器" -"图20-13. 以太网插孔接口"
"https://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet"-"引脚分配"
所以:
- 造成这种不一致的原因是什么?
- Tiva 提供“MDI/MDI-X 交叉支持”这一事实是否可以解决此问题?