This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:针对 SafeRTOS 开发人员的跟踪可视化工具存在问题

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/872913/tms570ls3137-problem-with-trace-visualization-tool-for-developers-of-safertos

器件型号:TMS570LS3137

面向 SafeRTOS 开发人员的跟踪可视化工具有问题

你好!!

我一直在使用 TraceTM 进行 IAR 工作。 IAR 支持表示 TMS570LS3137需要支持 SWO/SWD IO。 检查其数据表后,我没有找到该针脚。 您能否帮助我了解是否有其他方法来执行一个时间线或跟踪可视化?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 IAR TraceAlyzer 不熟悉。 TMS570不支持 SWO/SWD。 IAR TraceAlyzer 是否使用 TMS570 ETM 进行跟踪?  

    TMS570LS3137支持用于程序执行的指令和数据跟踪的 ETM、并支持 RTP (RAM 跟踪端口模块)以高速跟踪 RAM 和 CPU 或任何其他主控器件对外设的访问。  

    http://www.ti.com/tool/TMDSEMUPROTRACE