This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:41引脚的内部电路是什么

Guru**** 2766285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870344/tms570ls1227-what-is-the-internal-circuit-about-41-pin

器件型号:TMS570LS1227

尊敬的团队:

当 MCU 断电时、A 点将有2.9V (正常电源)、B 点将有2.2V、此时 TMS570的 VCC 引脚将大约为1V。 为什么? 请问 PIN41引脚的内部结构是什么?

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何为 TMS570断电:切断 MCU 的电源(1.2和3.3)或将 MCU 置于睡眠模式? 同一 PCB 上是否有其他器件的电源?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    很抱歉耽误你的回答!

    断电意味着切断电源(1.2和3.3)。  

    是的、同一 PCB 中的其他器件也有其他电源。  

    谢谢、此致、

    雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sherry、

    在 TMS570器件的输入引脚上、有用于保护芯片免受 ESD 影响的二极管。 这些二极管连接到器件的电源轨。

    如果在器件未通电时将逻辑信号驱动到引脚、则会尝试通过二极管供电。  这可能不会造成损坏、但会影响上电复位电路、因此器件在有电时无法正确上电。