This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Compiler/TM4C1294NCPDT:监视内存浏览器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/872171/compiler-tm4c1294ncpdt-monitoring-memory-browser

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI C/C++编译器

您好!

我有 CCS v8.2、TM4C1294NCPDT、SpectrumDigitial XDS100v2和 XDS220 ISO。

我的问题是、我无法监控地址0x6C000600、该地址是存储器浏览器中的双端口 RAM 地址 、并且我使用 EPI HB16模式。  

是否可以监控内存浏览器? 如果是、如何进行监控?

此致、

Koray SEPETÇİ í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Koray SEPETCI"]我的问题是无法监控地址0x6C000600[/quot]

    当您尝试从内存浏览器查看该内存地址时、您会看到什么? 调试器是否被调试器内存映射阻止? 或者、当调试器尝试读取时、您是否会遇到一些仿真错误?

    屏幕截图和详细的错误消息在此处很有帮助。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ki、

    屏幕截图如下所示。

    错误:存储器映射阻止读取0x6C000600

    提前感谢。

    此致、

    Koray SEPETÇİ í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 从错误消息中、我可以看到调试器内存映射阻止了内存访问。 请确保它适用于您的环境:

    http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=APWSb4qHyQsv8ysq7uc1zw__FUz-xrs__LATEST

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki、

    感谢您的回答。 我更新了 GEL 文件、该文件位于 C:\ti\ccsv8\ccs_base\emulation\gel\tm4c1294ncpdt.gel 中、并添加了下面写入的行。

    GEL_MapAddStr (0x6C000000、0、0x14000000、"R|W"、0);  /* 0x6C000000 - 0x8000000 */

    现在、我可以监控内存浏览器。

    此致、

    Koray SEPETÇİ í a