This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:XDS110 -损坏路径错误

Guru**** 2536090 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/872164/tm4c1294ncpdt-xds110---broken-path-error

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

我有一个定制板、它与 评估板 EK-TM4C1294XL 具有完全相同的 JTAG 10引脚编程连接器。

我的 XDS110 USB 适用于 EK-TM4C1294XL。 但是、自定义电路板的误差如下所示。 我已经验证了+3.3V 和10引脚连接器上的其他连接是否正常。

请帮助我了解并解决该问题。

提前感谢。

Satish

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

[开始]

执行以下命令:

%CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

[结果]


---- [打印电路板配置路径名]---------------

C:\Users\GBALSU~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\ti\0\0\BrdDat\testBoard.dat

---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

此实用程序已选择100或510类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
图书馆的建造日期为"2017年7月21日"。
库构建时间为'19:36:41'。
库软件包版本为'7.0.48.0'。
库组件版本为'35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为'5'(0x00000005)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为 XDS110功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

说明如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
卡在一个或卡在零的故障。

[结束]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Satish、

     SC_ERR_PATH_BARBLED_ERROR 通常是硬件问题。

    您能否发布用于 JTAG 连接器的原理图?

    另外、您能否验证插入电路板时是否使用了正确的方向?

    您可能还想尝试使用 CCS 进行 JTAG 完整性扫描、以查看它是否提供有关该问题的任何进一步反馈。