This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MIBSPI 多 SIMO/SOMI 引脚

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/872266/tms570lc4357-mibspi-multiple-simo-somi-pins

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我已经阅读了器件技术参考手册、但我仍然不确定 MIBSPI 外设的一个方面-为什么 MIBSPI1和 MIBSPI5具有多个 SOMI/SIMO 引脚? 具体而言、MIBSPI1具有 SOMI/SIMO[1..0]、而 MIBSPI5具有 SOMI/SIMO[3..0]。  

多条数据线路是否可用于与多个从器件同时通信? 如果是、如何设置它呢? 我们的项目使用 HALCoGen、但我看不到将特定 SOMI/SIMO 引脚绑定到传输组的任何设置。

此致、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    1.为了提高吞吐量,可以并行使用多条数据线(请参阅 TRM 27.2.6.6 并行模式)。  可以使用 SPIPMCTRL 寄存器的 PMODEx[1:0]位对并行模式进行编程

    不能、如果并行模式被禁用(默认情况下)、则第二/第三/第四数据线路不用于 SPI 数据通信。