This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS470MF06607:TMS470定制板刷写问题

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS470MF06607

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/871315/tms470mf06607-tms470-custom-board-flashing-problem

器件型号:TMS470MF06607

大家好、

我正在使用 TMS470MF06607 MCU 开发套件。 因此、在此过程中、我能够刷写代码并进行 UART 编程、现在我将刷写我设计的电路板。

因此、我将一个 burg 引脚连接为板上的12个引脚。  

但我的问题是开发套件如何在电路板中刷写程序?

一次可以进行2块板的闪存?(1.开发板2. 我的 TMS)?

是否有任何方法可以跳至开发板的闪存 TMS?

谢谢、

Anil D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我只能使用 EVM 进行闪存。 问题是没有 PORRST 上拉电阻器可用。 因此无法通过 EVM 刷写程序。

    谢谢。

    Anil D.