This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:MDIO 链路断开

Guru**** 2582895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TLK111, DP83640, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870453/tms570lc4357-mdio-link-is-down

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TLK111DP83640HALCOGEN

大家好、

我们使用的是与 DP83822IRHBT 相连的 TMS570LC4357控制器。 在测试期间(测试用例是器件的上电重启)、有时 MDIO 链路会断开。

请查找在有问题的情况下捕获的寄存器快照以供参考。
DP83822是否有任何勘误表(找不到 TI 网站)。

CCS 版本:8.2.

此致、
M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    读取 PHY 状态寄存器后、MDIO 链接寄存器会更新。 您是否读取过此状态寄存器?

    您是否在 TI HDK 上尝试使用代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    是的、我们尝试读取 phy 寄存器、所有 phy 寄存器值都读为0 (未成功)。 是的、我们在测试中使用了 TI HDK。
    此外、请向我们分享 DP83882 phy 的勘误表。

    此致、
    M.Sreenivasan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用以下链接发布有关 DP83882的任何问题

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138

    我注意到您对 HL_MDIO.C.进行了修改 原始代码是否会出现相同的问题?

    您是否在 TI HDK 上遇到相同的问题?  

    BTW、HALCoGen 可为 DP83640和 TLK111生成驱动程序。 您需要为您使用的 PHY (DP83882)编写自己的驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢王、是的、我们在 DP83640上也看到了类似的行为。 您能否检查一下并告诉我您的意见/看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭此主题、因为您为此问题打开了另一个主题。 谢谢