This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:RM46L852的 FMEDA 工作表

Guru**** 2812155 points

Other Parts Discussed in Thread: RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870711/rm46l852-fmeda-worksheet-for-rm46l852

器件型号:RM46L852

您好!

我在 SIL4铁路项目中使用 RM46L852 (EN50128)。

我使用"SPNU534B - RM46x 的详细安全分析报告"和"Hercules FMEDA RM46x v1.2"选择了诊断功能。

但我们的评估员不接受使用 "Hercules FMEDA RM46x v1.2"的结果(99%)。

他说、这份 FMEDA 表不知道哪一个诊断功能涵盖了哪些故障。

我们的评估员希望选择和使用"Hercules FMEDA RM46x v1.2"的所有诊断功能。  

但是、我们认为、必须选择所有诊断功能。 我们无法选择所有诊断功能。

因此、我们的评估员需要一份 FMEDA 工作表"Hercules FMEDA RM46x v1.2"、因为需要知道哪种诊断功能涵盖了哪种故障。

如果 TI 可以提供"Hercules FMEDA RM46x v1.2"的 FMEDA 工作表、请发送给我。

谢谢、此致、

SangHyun、Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    FMEDA 对故障模式以及用于检测这些故障的片上硬件和软件诊断的影响进行了定量分析。 有关哪种诊断功能解决哪种故障模式的信息是在 IP 级别进行的定性分析。 这当然可以根据要求提供给您的评估员。

    我已向您发送了一份朋友请求、以便您可以向我发送您和评估员代表的联系信息。 我们在您的组织和 TI 之间签订了安全 TI NDA、我假设您也与评估员签订了单独的 NDA。 然后、我可以为您提供所需的 IP 级 FMEA。

    请注意、请使用 safeTI 论坛进行与 safeTI 配套资料相关的讨论。

    此致、Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil。

    感谢您的回复。

    我已接受您的朋友请求。

    此致、Lee SangHyun