This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:注释不适用- PQ2为 SSI3TX (错误地描述为 SSI2TX)

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870620/ccs-tm4c1294ncpdt-comment-not-suitable---pq2-is-ssi3tx-wrongly-described-as-ssi2tx

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

在文件的第376行中

tivaint_c_series_2_1_4_178/examples/boards/ek-tm4c1294xl-boostxl-kentec-s1/drivers/Kentec320x240x16_ssd2119_spi.c

有错误的注释(应为"SSI3"、而不是"SSI2"):

//     PQ2 - SSI2TX

应将其更正为:

//     PQ2 - SSI3TX

因为 TM4C1294NCPDT 中的 PQ2用作 SSI3XDAT0 (或传统 SSI 模式中的 SSI3TX)。

祝你一切顺利、

Piotr Kasprzyk

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Piortr、

     感谢您的反馈。 您答对了。 我们正在开发新版本的 TivaWare、并将在新版本中进行更正。