This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:当 TM4C129的电源关闭时、从外部器件向 TM4C129施加某些信号时、是否能保证产品质量?

Guru**** 2582685 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870036/tm4c1294ncpdt-is-product-quality-assured-when-some-siganls-are-applied-from-external-device-to-tm4c129-while-the-power-of-tm4c129-is-off

器件型号:TM4C1294NCPDT

你(们)好

当 TM4C129的电源关闭时、当某些信号(例如 CCS、UART、GPIO、复位)从外部器件施加到 TM4C129时、是否能确保产品质量?

谢谢、此致、

哈塔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、如果在器件未通电的情况下为 I/O 供电、则可能会对器件造成不可逆的损坏。 有关详细信息、请参阅数据表。 有几个注释会讨论这一点。 下面是电气部分的摘录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假日生存问候,查尔斯,

    员工/我非常"体现"您的建议-尽管创建这样一个"标配的电源"系统非常方便-我们的长期经验(超过20年)发现、在这种情况下、"问题频率"会上升。   (故障可能是渐进的和增量的-随着时间的推移而累积...)

    防止此类"标配电源"问题的"简化方法"是"通过同一(足够的)电源为所有互连电路板/电源供电!"   (或通过"启用和禁用"单个、"板级电源"通过通用信号确保未供电的 MCU 不会产生不必要(且明显不会产生任何效果)的电压到达...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1、

     感谢您对海报的建议。