This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:I2C 时钟和数据线振铃

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/870014/rm57l843-i2c-clock-and-data-line-ringing

器件型号:RM57L843

您好!

我们在 RM57L843的 I2C 时钟和数据线路的上升沿看到一些振铃。 这种行为看起来很奇怪、因为我们希望得到一个纯开漏充电斜坡。 但是、我们看到的似乎是赫丘利斯将这些线路驱动为高电平的短暂时间、然后是正常充电斜坡。 I2C 缓冲器配置中是否有可以更改的内容以避免这种情况?

您看到过这种情况吗?

谢谢!

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    振铃可能是由反射引起的。 传输线路的不匹配阻抗会导致反射。 源的阻抗需要与布线和负载的阻抗相匹配。 可以通过在源极附近添加电阻器来实现阻抗匹配。  保持布线较短是防止反射和振铃的另一种方法。

    我建议使用具有较低值的上拉电阻器、例如2.2k Ω。