This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:如何在高级高性能总线(AHB)和高级外设总线(APB)之间进行选择

Guru**** 2992090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/869332/tm4c129xnczad-how-to-select-between-the-advanced-high-performance-bus-ahb-and-advanced-peripheral-bus-apb

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C123

是否有系统寄存器或其他内容?  

此致、

Ron Nachshon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      根据 TM4C129x 器件上 TivaTmC 系列 TM4C 微控制器之间的差异,所有 GPIO 端口仅位于 AHB 总线上,并且没有记录在 AHB 或 APB 之间进行选择的方法。

    而对于 TM4C123x 器件、 GPIOHBCTL 寄存器可用于选择 GPIO 端口 A 至 F、可通过 AHB 或 APB 总线单独访问(TM4C123x 上的其他 GPIO 端口只能通过 AHB 总线访问)。

    另请参阅旧线程 TM4C129x GPIO APB 与 AHB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请使用 TivaWare 库 GPIO 函数写入 GPIO 引脚。 它将使用 AHB 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、  

    过去、在改变寄存器后、两个总线使用了单独的地址。。。

    我想知道情况是否仍然如此。

    也许现在只是一个映射、只是地址问题吗?  

    谁知道...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很明显、TM4C129器件只连接到 AHB 总线。 TM4C123器件为每个端口具有两个单独的地址。 一个地址用于较慢的 APB 总线、用于与较旧的 LM3器件兼容、另一个地址用于较快的 AHB 总线。 对于 TM4C129器件、无法选择较慢的 APB 总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!