This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT

Guru**** 2973190 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, DRV8711, EK-TM4C1294XL, DRV8711EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193821/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: DRV8711、 EK-TM4C1294XL、 DRV8711EVM

您好!

我正在使用 TM4C1294NCPDT 微控制器,我需要 具有 SPI 配置的 DRV8711步进电机驱动器 IC 的示例代码。(特别是 TM4C1294NCPDT )。 请做必要的事。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我们在 TM4C TivaWare 库中没有用于控制 DRV8711的特定示例。 对于一般 SPI 示例、您可以在以下位置找到它们:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\ssi_master_slave_xfer  

    或:

    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\peripherals\SSI

    您还可以在以下链接中找到 DRV8711EVM 网站。 EVM 使用 MSP430控制 DRV8711。 提供了演示软件配套资料。 由于它是用 C 语言编写的、因此您可以根据需要将 MSP430代码移植到 TM4C129。  

    https://www.ti.com/tool/DRV8711EVM