This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:使用光传感器和温度传感器的示例

Guru**** 2943430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193929/tms570ls3137-example-to-use-the-light-and-temp-sensors

器件型号:TMS570LS3137

大家好! 我需要对板上的两个传感器提供一些帮助。

 这些传感器有什么示例吗?

我想在 CCS 中读写 SCISend 中的信息传感器。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Federico、

    我建议您从以下路径下载"Hercules 安全 MCU 演示"。

    Hercules _SAFETY_MCU_DEMOS 代码示例或演示|德州仪器 TI.com

    下载并安装后、您可以看到不同 Hercules MCU 器件的演示项目

    在此、您可以打开 名为"TMS570LS3x_target_sources"的项目

    ..\Hercules 安全 MCU 演示\4.0.0\TMS570LS2x_target_Sources

    这是 以下项目的集成演示。

    如果您使用的是特定于 TI 的 HDK 电路板、则可以直接使用此演示、上面图片中显示了一个软件应用程序、您也可以在 GUI 中看到数据。

    --

    谢谢、此致、
    Jagadish。