This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2634-Q1:TMDSHSECDOCK 原理图

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHSECDOCK, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193790/am2634-q1-tmdshsecdock-schematic

器件型号:AM2634-Q1
主题中讨论的其他器件:TMDSHSECDOCKC2000WARE

大家好、

我需要 AM263X 控制卡的基板原理图、以检查 JTAG 连接器引脚排列

BR

Saman

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saman:

    由于 TMDSHSECDOCK 最初是为 C2000 controlCARD 设计的、因此该原理图包含在 C2000WARE 安装包  中:https://www.ti.com/tool/C2000WARE

    安装后、如果您转到安装目录、您可以在此处找到 TMDSHSECDOCK 原理图: C2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\ExperimentterKits\DockingState_HSEC_120or180pin\revf

    谢谢、
    Mike