This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2732:支持可能与 CPTS 一起使用的 PTP 协议

Guru**** 2551300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193619/am2732-support-for-ptp-protocol-potentially-with-cpts

器件型号:AM2732

大家好、

我们的一个客户需要实现与上游计算系统的同步、其粒度为几十毫秒。

该系统将 AM273x CPSW 以太网连接到上游计算端、并将 CAN 从 AM273x 连接到多个下游 TI 雷达器件。 其思路是通过 PTP 同步 AM273x 从机时钟、然后允许 AM273x 向雷达器件发送同步触发消息。

因此、我们的 AM273x 是否实现了 PTP、以及它是否可能使用 CPTS 模块来实现良好的精度。

我在 AM273x SDK 中未看到任何 PTP 实现。

谢谢!

-Gunter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gunter、

    当前 SDK 中已支持 PTP 示例。 请注意、这是参考堆栈、对于生产质量 PTP、TI 建议使用3P (Excelfore)。 TI 计划提供开箱即用的3P 集成 PTP 堆栈,但尚未关闭。

     客户可以从以下示例开始。 它完全支持您提到的内容。 团队已确认~10ns 范围内的精度。

    AM273x MCU+ SDK:Enet CPSW Timesync PTP 演示

    此致、

    Prasad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Prasad! 这就是我要找的。

    此致、

    -Gunter