This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:关于在 tms570ls3137中读取和写入 EEPROM

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1193052/tms570ls3137-regarding-reading-and-writing-to-eeprom-in-tms570ls3137

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你好。

IAM 正在处理使用 TMS570LS3137开发套件的项目。我想使用闪存中的 EEPROM、即 bank7 (64KB)写入和读取数据、我浏览了所有收费驱动程序、并详细介绍了有关访问数据的所有详细信息。、 当 IAM 尝试在示例代码中加载 halcogen 提供的示例代码时、如下所述:

Example_TI_fee_Write_Read.c
IAM 在以下问题中遇到混淆:
数据集和数据块是什么意思?每个扇区有相同数量的块、每个块有一个数据集?
2. IAM 使用 code composer studio、在哪里可以看到开发套件存储器位置中的数据访问?
3.在 DATA_bit_set 和 NUMBER_O_of EEPS 中、IAM 混淆是否需要从 EEPROM 访问数据?
4.要正确运行上述应用程序并查看 tms570ls3137内存位置中的数据、我需要更改上面的示例吗?
我已正确完成 halcogen 提到的所有步骤。l
请给我一些说明、IAM 从几天开始尝试它。、
请提前感谢您的参与
Surya Prakash Gupta