This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2632:外设数量是否有限制?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: AM2632, AM2631

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1191491/am2632-is-there-a-limit-to-the-number-of-peripherals

器件型号:AM2632
主题中讨论的其他器件: AM2631

您好!

我们开始考虑使用 AM2632的系统。
如果是、外设数量是否有限制?
例如、可以使用 ADC2和 ADC3吗?

谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 AM2632和其他 AM263x SOC 之间差异的详细信息、请参阅 AM2632数据表、表5-1器件比较:

    https://www.ti.com/document-viewer/AM2632/datasheet/GUID-CD99685B-022D-4135-BF2E-061EDB520D2E#TITLE-SPRSP56TOCWRAPPER_DEVICE_COMPARISON

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    互连和内核数之间是否存在重新发送?  

    PERI VBUSP 互连具有 R5内核和 GPIO 表。

    如果我们使用2核产品、唯一可用的 GPIO 是 GPIO0和 GPIO1吗?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 AM2632、仅 GPIO1和 GPIO3硬件模块可用。

    对于 AM2631、仅 GPIO1硬件模块可用。

    但是:

    • 每个 R5F 内核都可以访问所有 GPI 信号。
    • 通过配置相关 IOMUX Pad 配置寄存器的 MSS_IOMUX.PAD_CFG_REG.GPIO_SEL[17:16]、可以将每个 GPO 信号分配给特定的 R5FSS 内核。

    请参阅 AM263x TRM 版本 C、13.1.1.3 GPIO 集成。

    此致、
    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想知道单/双配置的处理器信息。

    根据您的描述、我解释处理器配置如下:

    对于 AM2631、R5FSS0-Core1可用。
    对于 AM2632、R5FSS0-Core1和 R5FSS1-Core1可用。
    (不支持锁步模式?)


    是这样吗?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还想知道单/双配置的处理器信息。

    根据您的描述、我解释处理器配置如下:

    对于 AM2631、R5FSS0-Core1可用。
    对于 AM2632、R5FSS0-Core1和 R5FSS1-Core1可用。
    (不支持锁步模式?)


    是这样吗?

    谢谢、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我之前在 GPIO 模块上使用了不正确的索引。

    对于 AM2632、GPIO0和 GPIO2可用。

    对于 AM2631、GPIO0可用。

    请参阅 AM263x TRM 版本 C、表13-1:

               R5FSS0-0 = GPIO0
               R5FSS0-1 = GPIO1
               R5FSS1-0 = GPIO2
               R5FSS1-1 = GPIO3

    对于 AM2632:R5FSS0-0和 R5FSS1-0可用。

    对于 AM2631:R5FSS0-0可用。

    此致、
    弗兰克