This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HALCOGEN:带 MPU 的 FreeRTOS、带 TMS570LS0714PGE_FreeRTOS 的代码

Guru**** 2537550 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782319/halcogen-freertos-with-mpu-with-code-for-tms570ls0714pge_freertos

器件型号:HALCOGEN

我尝试在启用 MPU 的情况下为 TMS570LS0714PGE_FreeRTOS 生成代码。

遗憾的是、这不会生成将 FreeRTOS 中的 MPU 用于受限任务和内存区域的配置。

 是否可以通过某种方式获得类似的功能? 我的目标是创建只能访问其堆栈和每个任务分配的内存区域的受限任务。

我的 HALCoGen 版本为04.07.01。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们对延迟答复您的问题表示歉意。

    此页面可能对您有所帮助:

    http://www.freertos.org/FreeRTOS-MPU-memory-protection-unit.html

     xTaskCreateRestricted() 函数采用 pxTaskDefinition 参数,该参数指向控制任务是使用权限运行还是不使用权限运行的结构,以及该任务的 MPU 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 遗憾的是、该页面指出 FreeRTOS MPU "与标准 ARM Cortex-M3和 Cortex-M4F 端口兼容"。  TMS570中不包含 Cortex-R4F 的示例。 有一个 TMS570的 MPU 演示将会有所帮助。 我们通过调整其他 MCU 的示例使其在某种程度上起作用、但参考实现可以显示正确执行的方法。

     

    此致

    Magritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还可以查看此应用手册(以及包含的代码示例 CCS 项目):
    www.ti.com/.../spna177.pdf

    本文档中包含 CCS 工程的链接。

    此致、
    Sunil