This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:RM48L952

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786538/rm48l952-rm48l952

器件型号:RM48L952

尊敬的先生/女士:

在您的项目中、我们使用以太网接口来下载数据。 我们将 DP83848 PHY IC 和 LWIP 协议栈设计用于 TCP/IP 协议。

但我们面临的问题是,我们的代码可以与 Qualcomm Atheros AR8171/8175 PCI-E (NDIS 6.30 ) 、英特尔(R) 和 Marvel 千兆位以太网控制器配合使用。

使用 Realtek PCIe GbE 系列控制器时、我们的代码无法正常工作。 您能提出什么想法。  

我们正在等待您的回复、

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是指以太网引导加载程序吗? 我们有一个基于 LWIP 的以太网引导加载程序。

    processors.wiki.ti.com/.../Category:TMS570
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、

    LWIP 支持 Qualcomm 个人计算机、Intel 和漫威 PC 以太网端口。
    TCP/IP 通信正常进行。

    但在 Realtek 相关 PC 中、它无法进行 TCP/IP 通信。

    请帮助我解决这个问题。

    提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该运行 tftp 客户端来通过以太网将二进制文件下载到 TMS570。 很抱歉、我不知道 Realtek PCIe GbE 控制器。