This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1292NCPDT:封装规范项 TM4C1292NCPDTi3R

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782034/tm4c1292ncpdt-packing-specification-item-tm4c1292ncpdti3r

器件型号:TM4C1292NCPDT

我们正在搜索条目 TM4C1292NCPDTi3R 封装规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Atsuko、

    您能否更具体地了解您需要哪些信息? 我将尝试提供两种可能是您想要的资源。

    在购买页面中、您可以单击封装类型的超链接、即 TQFP (PDT) 128 Pin、获取有关实际器件封装尺寸的文档: www.ti.com/.../mpqf013.pdf

    对于其交付方式、TM4C1292NCPDTi3R 以1000件卷带形式发货。

    您可以在此处查看购买页面: www.ti.com/.../samplebuy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    我们希望获得封装材料信息。
    可能是用过的托盘和干包装。
    它包装在纸板箱中。

    我们的客户按文档请求。

    下面是我们的图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Atsuko、

    图片上传不正确、但我认为我理解您的需求。 请告诉我分享的内容是否有用、如果不能、请尝试重新上传。

    这些器件采用卷带封装、如以下所述: www.ti.com/.../snoa403i.pdf

    但是、我们注意到、T&R 文档没有列出128个 TQFP、但以下主题 Charles 提供了他的反馈、客户验证了提供的信息: e2e.ti.com/.../2462720
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Atsuko、

    我得到了新信息、卷带宽度实际上为24.4mm、直径为300mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jacobi San

    数据是否正确?
    您的信息小于100Ld。

    www.ti.com/.../snoa403i.pdf

    Rgds、
    A.夸原
    Marubun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Atsuko、

    我对此也感到惊讶、但我获得了一份包含所有 TM4C 器件封装规格的主页、并在您的帖子(TM4C1292NCPDTi3R)中搜索到的确切 MCU 为我提供了报告的卷带宽度和直径。