This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:加电后应用代码可以#39;t 运行

Guru**** 2620915 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3307

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784711/tms570ls0714-application-code-can-t-run-after-power-up

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:TPS3307

您好!  

客户遇到问题、几次(10次1或2次)、加电后应用程序代码无法运行。  

上电顺序为:  

1) 1)第一栋1.2V 和3.3V 大楼;复位引脚保持低电平;

2) 2) 200ms 后、RESET 引脚释放为高电平;

3) 3) 700ms 后、应用输出1KHz 信号。  

外部晶振正常。

问题可能出在哪里?  

引脚上的复位信号与第2行类似、从0到3.0V 需要26us:

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    使用 nPORRST 而不是下电上电时会发生这种情况吗?


    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米罗
    TPS3307用于连接到 nPORRST。

    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当应用程序未启动时、MCU 上是否存在复位条件? 如果检测到振荡器故障、则可能会导致复位。 上电后、时钟检测电路(CLKDET)开始监控振荡器。 如果振荡器不在一个有效范围内、时钟检测将选择 HF LPO 作为器件的缺省时钟。 然后应用将以较低的频率执行。 但是、如果 HF LPO 被禁用并且 CLKDET 被启用、这可能会导致复位(当振荡器故障复位被置位时、PLLCTL1.23 (ROF)、此器件通过生成一个器件复位来响应振荡器故障。)
    上电序列从 I/O 电压上升到高于最小阈值、内核电压上升到高于最小内核电源阈值和上电复位释放开始。 器件的不同电源可以按任何顺序加电。


    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您有参考代码吗?
    我们要启用 HF LPO、检查振荡器是否出现故障、并输出 GPIO 信号。
    非常感谢。
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有参考代码。
    默认情况下、HF LPO 和 CLKDET 被启用。
    在时钟测试模式下、用户可以在 ECLK 和 NHET1[12]端子上输出非常有用的信息。 请参阅器件 TRM 中的第2.4.4章。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否在调试方面取得了进展?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米罗
    我们正在进行这方面的工作。
    BR、Jordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jordan、
    你那有新消息吗? 我现在可以关闭此主题吗? 您可以随时通过在此结束时编写重新打开它。

    此致、
    米罗