This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] COP8CCR9:cop8ccr9

Guru**** 2620905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/787570/cop8ccr9-cop8ccr9

器件型号:COP8CCR9

大家好、我需要一个能够使用 COP8CCR9微控制器的2x7仿真器接口而不是 Microwire 接口的编程器或仿真器。 您可以向我发送我可以购买的任何器件型号(有效或过时)吗?

问题是我需要对器件进行编程、但只需使用微控制器的 G0、G1、G2、G3和 RESET 引脚、而不是 G4、G5和 G6

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felipe、

    感谢您的提问。 让我联系支持该部件的工程师。 您可能会在4月2日之前收到回复。

    最棒的

    授予

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、此器件的工具已过时、不再提供。

    此致
    Shinya Morita
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白为什么要等7天。 我知道编程器在1小时内就过时了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢您的等待、感谢您的反馈。 我们花了一些时间来弄清情况。

    此致
    Shinya Morita