Other Parts Discussed in Thread: MSPBSL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1290NCPDT 主题中讨论的其他器件:MSPBSL
团队、
虽然在中有类似的主题: Post 691118、但我们的客户需要有关 Tiva TM4C1290的输入、而不是 TM4C123x 系列的输入。
本质上、他们希望通过 CAN 执行应用代码更新。 这需要将模块添加到 CAN 引导加载程序(但正如相关线程所知、ROM 引导加载程序不支持 CAN 开箱即用)、客户需要有关这些模块的指导。
我们提供了 Tiva 引导加载程序用户指南 spmu301d.pdf 以及 ROM 用户指南、但这些文档的 CAN 部分较为简单。
也就是说、是否有示例项目或其他文档可帮助客户通过 CAN 实现应用代码更新? 这将包括有关更改0x0000存储器映射、CAN 引导加载程序、中断矢量等的指导、以便实现 TM4C 系列的开箱即用 ROM 引导加载程序中未内置的类似更改。
提前感谢您为我们提供的任何信息。
Ty、
是的
(Thx Ralph J!)