This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:使用 GSM 调制解调器的 AWS 云连接

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786799/ek-tm4c1294xl-aws-cloud-connectivity-with-gsm-modem

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我们正处于出勤和跟踪系统的开发阶段。

 我们使用的硬件平台是 Tiva TM4C1294XL Launch Pad

我们使用 Amazon Free RTOS、因为操作系统和应用程序是从 RFID 读取器获取 RFID 数据并将数据上传到云。

我们使用 GSM 调制解调器(基于 SIMM808模块)将数据上载到云。 GSM 调制解调器仅通过 UART 接口与 Tiva 板通信。 使用 AT 命令进行配置和 GPRS 上传。

我们参考了使用 WiFi、证书和策略与 AWS 端点的 CC3220 Launchpad 连接。(参考演示是 Amazon Free RTOS 的一部分)

相反、我们需要使用连接到 AWS 的 UART GSM 调制解调器进行连接并发布/订阅。

获取任何参考实施或一些指南以使用 Tiava TM4C1294XL 和 GSM 调制解调器访问 AWS 非常有帮助

提前感谢

最好

Rajesh Kumar V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有连接到 Amazon Web Services 的示例。 我可以提供的帮助更具体地针对 TM4C1294器件、例如有关如何配置和使用 UART 端口的示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob
    我们已经使用 AT 命令集启用并通过 UART 与调制解调器进行通信
    我需要特定的解决方案来访问通过 UART 连接的 GSM/GPRS 调制解调器(SIM808)的 AWS 云连接

    最好
    Rajesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、社区中似乎没有人回复。 由于您的请求与亚马逊网站服务更相关、您是否曾尝试在他们的论坛上提问?