Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL
工具/软件:Code Composer Studio
int main (void)
{
//将时钟设置为16MHz
SysClockSet (SYSCTL_SYSDIV_10 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHz);
//启用 GPIOE、D 和 B 外设 SysCtlPeripheralCtl(
SysCtl_Periptl
)
;启用 GPIO0_GPIO0_GPIO0_PeripheralCtl_GPIO0_GPIO0_GPIO_。
//
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_ADC0);
//等待 GPIOE、B 和 D 模块准备就绪。
while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_GPIOE)
){
}
while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_GPIOD)
){
}
while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_GPIOB))
){
}
//等待 ADC0模块准备就绪。
//
while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_ADC0)
){
}
//配置 ADC 函数
ADCSequenceConfigure (ADC0_BASE、3、ADC_TRIGGER_PROCESSORE、0);
ADCSequenceStepConfigure (ADC0_BASE、3、ADCCTL_BASE);ADCClockSet_ADC0
(ADCK_BASE_0);ADCCC0
(ADCK_BASE_ADCK_SIBLE_ADCK_0
) ADC_CLOCK _SRC_PLL| ADC_CLOCK _RATE_FULL、24);
/* void configADC (){//将 PE#配置为模拟输入
SYSCTL_RCGCADC_R |= 1;//打开 ADC0时钟
GPIO_Porte _AFSEL_R |= 0x01;//设置 ADC 输入引脚
GPIO_SEND_ADC0 ~
= 0xSS_ADC0;= ADC0 = ADC_SEND_ADCST_ADC0;= 0xSS_ADC0 = ADC0 = ADCK_ENDC_TR_ADC0;= ADC0 = ADC_ENDC_ADC0 = ADC0 = ADCK_ENDC_ENDC_ADC_ENDC_TR_ADC0;= ADC0 = ADC_ENDC_ADC0 = 0xSS_AD_AD_ENDC_ENDC_TR_ADC0;= AD_ADC0 = AD_ENDC_ENDC_ENDC_AD_AD_EN
~
ADC0_ACTSS_R |= ADC_ACTSS_ASEN3;
}//
配置 ADC 引脚 PE1和 PE2以实现正确操作 PG 267
//PE1为速度,PE2为操作杆
GPIOPorte PinTypeADC (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_3);
//设置输出引脚
// GPIOP_PIN_OUTPUT_0| GPIO_OUTPIN_IN_PIN_0_GPIO_OUTPSIMP_PIN_OUTPSI_IN_0| GPIO_OUTPIN_IN_PIN_PIN_OUTPSI_0_IN_PIN_IN_PIN_IN_PIN_OUTPSIMP_0|GPIO_PIN_GPIO_OUTP_PIN_PIN_PIN_PIN_PIN_PIN_OUTP_0_PIN_IN_PIN_GPIO_OUTPSI_PIN_PIN_PIN_PIN_
//设置输入引脚
GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2);
//向引脚
GPIOPinWrite (GPIO_PORTB_BASE、GPIO_PIN_5、GPIO_PIN_5)写入特定值;//启用白色/绿色 GPIOPCtlWrite
(GPIO_PORTB_BASE
);
// GPIO0_PHIN
(GPIOB_0);// TOM_PWREN (GPIOB_0);// TOM_PWM0* 0 (PHY_PHY0);// GPIOB_TOM_PWM_BASE (GPIOB_0);// TO/TO/TOM_PWM0* PWM_BASE (GPIOB_0);GPIOB_PWM_BYTE);// TO/TO/TO/TO/TOM_PWM_BY0 (GPIOB_PWM0* 0 (GPIOB_PWM_BY_0) TO/TO_PWM_BY_PWM_BYTE);// TO/GPIOB
GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_0、0);
SysCtlDelay (延迟);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_BASE、 GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_0);
计数器=计数器+ 1;
}*/
//读取速度电位器输入
while (1)
{
ADCProcessorTrigger (ADC0_BASE,3);
//等待转换完成
,而(!ADCIntStatus (ADC0_BASE,3,false))
}
// ADCProcessorTrigger (ADC0)/ADCdata/ADC0 (base
);ADCdata/ADC0 (read/ADCdata/ADCR2);ADCdata/ADCR2 (base (read/ADCdata/ADCASE);ADCdata/ADC0);ADCdata/ADC0 (READ_datase/ADCle&n)
//读取 speed
speed_volt =((array[0]* 3.3)/4095)的模拟值;//将数字值转换为电压
//x_volt =((array1 * 3.3)/4095);//如果
(0.00<speed_volt<1.00)
、则将数字值转换为电压;//如果从电位计
延迟器获得模拟输入= 2000000 (array0)
、则将数字值转换为电压;while (gpio0);while (delt_deltl (pine_delay);while (gpin_delay);while (gpio0)
GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_0、0);
SysCtlDelay (延迟);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_BASE、 GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_0);
计数器=计数器+ 1;
}
}如果(2.00<speed_volt<3.00)
{
delay = 1000000;
// while (counter<25){
//GPIOPORTD_BASE、GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_0);
// SysCtlDelay (延迟);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_0、0);
SysCtlDelay (延迟);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_BASE、 GPIO_PIN_0、GPIO_PIN_0);
SysCtlDelay (延迟);
GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_0、 0);
//计数器=计数器+ 1;
//}
}
}
上面是我要从 EK-TM4C123GXL launchpad 上的引脚 PE3读取模拟值的代码。 我的最大问题是、当哪个引脚检查输入时、如何进行编程? 此外、当我将电压设置为0至1V 之间时、程序会转到 else 语句、而不是 IF 条件。 我非常感谢您的帮助!