This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EM1402EVM:EM1402EVM &放大器;TMS570ls0432

Guru**** 2619275 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/787234/ccs-em1402evm-em1402evm-tms570ls0432

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0432

工具/软件:代码编写器工作室

 我在使用1402EVM 和 TMS570LS0432 Launchpad 时遇到了一些问题。 以下文件详细描述了我的问题以及我单独使用的代码。

e2e.ti.com/.../1033._EE9598983B60D37E_.docxe2e.ti.com/.../5736.test_2D00_wakeup.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否进行了 TMS570有源电池平衡电池管理设计指南中所述的硬件修改:
    www.ti.com/.../tidubi0.pdf

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是,我已根据文件进行了修改。

    但是、我的主要问题是使用 pl455对电池电压进行采样、我认为修改与 PC 和 TMS570ls0432 Launchpad 之间的通信有关。

    您是否会下载 我的代码并尝试查找一些问题? 尤其是通过 SCI UART 进行通信的部分。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请查看他的主题并了解其是否有用: e2e.ti.com/.../689252

    此致、
    米罗