This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/788105/tms570ls1224-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224

大家好、

我有 Hercules TMS570LS12x Launchpad、我尝试使用 HALcogen 配置第二个 I2C 端口 、并在 IAR Embedded Workbench for ARM 中进行编程后 、我无法配置。

我已经在这些引脚中配置了一个 I2C 端口:

SCL 引脚3 (MC)- MIBSPI3NCS_3/I2C_SCL/N2HET1_29/NTZ1/7.5C (引脚8接头5)
SDA 引脚4 (MC)- MIBSPI3NCS_2/I2C_SDA/N2HET1_27/NTZ2/7.5C (引脚9接头5)

但这些引脚不是应该的引脚,因为在引脚说明表中,这些引脚应该位于中:

SCL N2HET1[4] J2_pin9
SDA N2HET1[9] J2_pin10

SCL N2HET1[24] J6_pin9
SDA N2HET1[26] J6_pin10

我的问题是如何配置第二个 I2C 端口

可以有人帮助我做这件事吗?

谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fremando,

    TMS570LS1224只有一个 I2C 模块(PGE 封装上的引脚3和引脚4)。 I2C 信号位于 TMS570LS12x Launchpad 的 J5的引脚8和引脚9。

    在 launchpad 快速入门中、第二列是 BoosterPack 标准接口的引脚排列。 第一列是用于 TMS570LS12x 的引脚排列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    QJ Wang、您好!

    感谢您的回答

    我有它、只有一个 I2C 端口。

    谢谢、此致