主题中讨论的其他器件:CC3100、 CC3120、 CC3100SDK、 UNIFLASH
工具/软件:TI-RTOS
您好!
我成功运行 了 tirtos_tivac 示例中的 tcpEchoCC3X00和 httpgetCC3100。 我能够导入、解决所有问题并通过 WiFi 访问我的 tm4c。 我现在正在尝试运行 与 http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XWIFI 相关的示例、我下载 了 wio_node_ap_tirtos 和 wio_node_station) tirtos 示例项目。 我调整了链接以指向我的 XDC 工具、编译器、TI-RTOS 和 CC3100-SDK 版本。 但是、工程编译会收到以下警告:
我的链接目录:
IoSetTimer 和 Decimal2String 是在 io.c 文件中定义的、该文件是 WIFI_NODE_AP_tirtos 示例的一部分。 有一个相关的 io.h 头文件、该文件包含在项目中的所有文件中。 遗憾的是、此 io.h 文件不提供可解决 警告的函数声明。
一旦我在目标上运行此代码、它就会滞留在 main.c 文件第709行的 LOOP_FOREVENT()中。 这是在 configureSimpleLinkToDefaultState()返回的值小于0后发生的。
我没有修改代码中的一行。 我刚刚将文件复制到工作区项目、并解析了上面显示的链接。 我看到以下帖子:e2e.ti.com/.../774462 、关于此问题、但用户尝试使用具有给定示例的 CC3120。 我使用 CC3100和 TM4C1294XL、这些将在本示例项目中使用。
我相信这些 WiFi AP 和基站代码应该已经建立好、所以我很感谢您的评论。
提前感谢。