This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294KCPDT:TM4C1294x 支持 Wi-Fi 的物联网节点、CC3100 TM4C1294XL

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/788062/rtos-tm4c1294kcpdt-tm4c1294x-wi-fi-enabled-iot-node-cc3100-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294KCPDT
主题中讨论的其他器件:CC3100

工具/软件:TI-RTOS

您好!

很抱歉再次发布有关此问题的信息、但一个多星期后、我无法解决问题。 我正在尝试使用 TM4C1294将 CC3100添加到我的板中。 我已成功从 TI-RTOS 示例(我的帖子) https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/774942/2912792?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=%20user:245509#2912792中运行 tcpEcho 示例

我下一步是探索 http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XWIFI。 如 TIDU992中所述、有2个示例:AP 和基站模式。 我无法让它们运行。 为了不再在此处粘贴所有内容、我将参考我在 WiFi 论坛上发布的描述问题的文章 :https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/other/f/908/p/787101/2914276#2914276

可以看到、与 TIDU992相关的代码不起作用、WiFi 论坛成员将我指向 CC3100 SDK 相关示例。 不过、我现在尝试了解这些示例、这些示例显示了使用 Tiva 但不使用 RTOS 的 CC3100的情况。 Tiva/IoT 节点示例(TIDU992)的优点在于它与 RTOS 框架相结合。  

我认为必须对此给予一些支持。 我将感谢任何支持。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lukasz、您好!

    遗憾的是、我们在 TM4C 应用团队中没有 CC3100专业知识。 使用 WiFi 组打开帖子是获得支持的最佳方式。 我们依靠他们来帮助支持这些示例、因为我们不知道如何提供详细的支持。 请继续工作、Jesu、我一直与他交谈、以帮助解决 TM4C 方面的问题、但这就是我或我们团队其他成员可以做的所有事情。