This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1297NCZAD:使用 USB 对我的 Tiva 控制器进行编程时遇到问题

Guru**** 2981370 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/787813/tm4c1297nczad-facing-issues-while-using-usb-to-program-my-tiva-controller

器件型号:TM4C1297NCZAD
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL、 EK-TM4C123GXL

一段时间以来、我一直在使用 JTAG 连接器通过并行端口对 Tiva 控制器进行编程。 但如何通过笔记本电脑的 USB 端口对其进行编程? 是否有任何 IC 可以将 USB 串行数据转换为并行数据、或者我是否需要设计一个包含控制器的电路来实现相同的功能?

谢谢、

那曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以购买一个通过 USB 连接到 PC 的扫描控制器和通过 JTAG 连接到 TM4C129的扫描控制器。 有几个级别、成本更高、速度更快。 此价格为99美元: www.ti.com/.../TMDSEMU110-U
    一种廉价的解决方案是购买 EK-TM4C123GXL Launchpad。 它通过 USB 连接到 PC、通过添加线缆可用于连接到目标系统的 JTAG 引脚。 EK-TM4C1294XL LaunchPad 的价格略高。 它的优势是还可用于开发代码、因为它上面有一个 TM4C1294目标器件以及 JTAG 编程器。