This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:使用 SDRAM 时出现读/写问题

Guru**** 2895600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/784337/rm48l952-read-write-issue-using-sdram

器件型号:RM48L952

我们在连接外部存储器(Alliance AS4C32M16SA-7)时遇到(看似奇怪)问题。  当我们写入外部存储器时、我们有两个问题。  首先是位和字节交换、第二个是当我们写入第一个奇数位置时、所有奇数位置都接收我们刚刚放置在第一个奇数位置的字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关程序员所发生的情况的更多信息....

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的编程器: 第一次写入正常、随后的写入用零覆盖良好数据。

    对位于外部存储器中的8位变量进行写入、然后对其进行读回、将得到一个错误的值:

     

    此代码:

          volatile unsigned char * ptr =(volatile unsigned char *) 0x80000000U;

     

    UARTprintf ("字节测试\n");

    PTR[0]=(无符号字符) 0x12;

    UARTprintf ("PTR[0]= 0x%02x\n"、PTR[0]);

    PTR[1]=(无符号字符) 0x34;

    UARTprintf ("PTR[1]= 0x%02x\n"、PTR[1]);

    PTR[2]=(无符号字符) 0x56;

    UARTprintf ("PTR[2]= 0x%02x\n"、PTR[2]);

    PTR[3]=(无符号字符) 0x78;

    UARTprintf ("PTR[3]= 0x%02x\n"、PTR[3]);

    PTR[4]=(无符号字符) 0x9a;

    UARTprintf ("PTR[4]= 0x%02x\n"、PTR[4]);

    ptr[5]=(unsigned char) bb c;

    UARTprintf ("PTR[5]= 0x%02x\n"、PTR[5]);

    PTR[6]=(无符号字符) 0xde;

    UARTprintf ("PTR[6]= 0x%02x\n"、PTR[6]);

    PTR[7]=(无符号字符) 0xf0;

    UARTprintf ("PTR[7]= 0x%02x\n"、PTR[7]);

     

    输出:

    字节测试

    PTR[0]= 0x00

    PTR[1]= 0x00

    PTR[2]= 0x12

    PTR[3]= 0x34

    PTR[4]= 0x00

    PTR[5]= 0x00

    PTR[6]= 0x9a

    PTR[7]= 0xbc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是否使用 EMIF DQM 信号来启用字节访问?

    对于 使用 MPU 的 EMIF SDRAM、请使用器件模式或严格排序模式

    请降低 EMIF 时钟:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我假设您已经解决了这个问题。 我将关闭此主题。