This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:TMS570 CAN 输出

Guru**** 2619545 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/787969/ccs-tms570ls0432-tms570-can-output

器件型号:TMS570LS0432
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

工具/软件:Code Composer Studio


大家好、我将介绍使用 tms570ls0432和 bq76pl455a 制作 BMS。 我编写了代码、通过 canbus 导出数据。 但是、当代码被触发时、红色错误 LED 亮起。 原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    红色错误 LED 由 nERROR 引脚驱动。
    错误信令模块(ESM)收集并报告微控制器上的各种错误条件。 nERROR 引脚具有针对 ESM 组1通道的可配置行为以及针对 ESM 组2和 ESM 组3通道的预定义行为。 每个组都有专用的状态寄存器
    和误差源。

    此致、
    米罗