This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:CAN 配置程序

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/787809/tms570ls1224-can-configuration-program

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

如何在 TMS570Ls1224中配置 DCAN 模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我建议您使用 HALCoGen (可从以下网址下载: www.ti.com/.../HALCOGEN )来配置 DCAN 鼠标。
    安装 HALCoGen 后、示例也将在示例文件夹下提供。 有关如何使用 HALCoGen 配置 MCU 的详细说明,请参阅 HALCoGen 帮助->帮助主题->示例。 提供了两个文件作为 CAN 通信的示例。
    要将 MCU 连接到 CAN 总线、您将需要 CAN 收发器。 TI LaunchPad 板上没有 CAN 收发器、但 HDK 有两个。

    有关 DCAN 模块的更多信息、请参阅 TRM 的第27章: www.ti.com/.../spnu515c.pdf

    此致、
    米罗