请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的先生/女士:
我目前在 TU Delft 大学工作、负责模拟评估模块-EM1401EVM-。 我已经阅读了操作规范、它需要一个 BMSview v2.2.2软件(PC GUI)。 遗憾的是、该软件在互联网上的任何位置都不存在。 此外、我想提及的是、在您的网页中、没有特定项目(EM1401EVM)的指示。 我已经说过支持、他们告诉我、特定的项目已经过时了。 您能否推荐市场上(或在线)仍在使用的等效软件? 如果情况并非如此、我的教授询问您是否可以更换电路板、因为我们支付了大量费用、或者是否可以向我们发送您在 EM1401EVM (可能在您的驱动器中)上可能拥有的所有信息(包括驱动器)。
提前感谢您。
此致、
Antreas