This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:只有两个#39;电路内调试接口#39;显示在"其他器件"选项下、通常应为三个?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/787534/ek-tm4c123gxl-only-two-in-circuit-debug-interface-were-shown-under-the-other-device-option-normally-it-should-be-three

器件型号:EK-TM4C123GXL

大家好、

我在安装 TI 器件驱动程序时发现了一些困难。 (EK-TM4C123GXL)

当我第一次插入电路板时、只有两个"电路内调试接口"显示在"其他器件"选项下、如问题 图1所示。

但是、根据安装说明、   如问题 图2所示、"其他器件"选项下应显示三个"电路内调试接口"。

我按照 说明安装驱动程序、 已成功安装"Setellaris ICDI IFU Device"和"Setellaris ICDI JTAG/SWD 接口"、但"Stellaris 虚拟串行图"缺失。

缺少一 个"电路内调试接口"、导致安装驱动程序失败。

以下是驱动程序安装说明链接: http://www.ti.com/lit/ml/spmu287c/spmu287c.pdf

以下是在 Windows 10上安装的一种体验: https://edx-org-utaustinx.s3.amazonaws.com/UT601x/InstallDrivers10new.htm

我在两台笔记本电脑上尝试过,两台笔记本电脑都只显示 了两个“电路内调试接口” 。 我不确定问题在哪里。 可以有人帮助我吗?

感谢你能抽出时间

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您只看到两个未知接口的原因是第三个接口正确安装在 Windows 10上。 它是"端口"下的"Stellaris 虚拟串行端口"。 安装驱动程序后、您将获得另外两个驱动程序:"Setellaris ICDI IFU Device"和"Slellaris ICDI JTAG/SWD 接口"。 现在、您已经完成了这三个方面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob

    首先、感谢您的帮助。

    我刚刚安装了另外两个、我获得了"Setellaris ICDI IFU Device"和"Setellaris ICDI JTAG/SWD 接口"。 但是、它们会显示黄色感叹号、如下图所示:

    但是、根据安装说明。 正确的安装不应带有黄色感叹号、 "Setaris 虚拟串行图(COM3)"的图标 也不同。

    正确的安装如下所示:

    请告诉我问题可能出在哪里? 以及为什么上面有黄色感叹号。 我遵循了安装说明。

    感谢你能抽出时间

    此致、

    徐振月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Zhenyue、

    这只是 Windows 10上的一个图标更改、这些驱动程序已完全安装、没有错误。 本指南不是用 Win 10 PC 中的映像制作的,但在 Win 10中,新的更新图标显示设备看起来像 PCI-E 卡,黄色是 PCI 连接器,而不是感叹号:)。 希望这对您有所帮助!