Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS570LS0432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS0432 主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A、HALCOGEN
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、我想用 bq76pl455A 和 tms570ls0432构建电池管理系统。 可以在控制台屏幕上看到电压和温度值。 但是、我需要通过 CAN 总线或 SPI 将该数据提供给遥测。 但我不知道要在代码中写入什么。 我在这里是新的。 请帮帮我。