This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:TMS570LS1224

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/787288/tms570ls1224-tms570ls1224

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

是否有人可以提供 TI GIO 的示例驱动程序代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所连接的是 HALCoGen 和 CCS 项目、例如切换 GIOB[1]。 如果您使用的是 TMS570012 Launchpad、则 GIOB[]1连接到 LED、您将看到 LED 闪烁。

    HALCoGen 生成了 gio.c 文件、其中是可用于 Wirt GIO 的 API。

    可以在 HALCoGen 帮助(帮助主题->文件->源代码->Gio.c)中找到函数说明。

    e2e.ti.com/.../8371.GIO_5F00_TOGGLE_5F00_TMS570LS1224PGE.ZIP

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你