This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:能否判断是否已建立主机连接(&G)设备 USB 连接?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786825/tm4c123ge6pm-can-you-tell-if-a-host--device-usb-connection-has-been-made

器件型号:TM4C123GE6PM

您好!

我正在使用 TI 硬件来设计 USB 器件。  我在主机(PC)上有一个用于连接和通信的软件应用程序。  如果我插入了两个具有相同 VID、PID 但具有独特 SnS 的器件、我是否可以从与器件的开放式连接中删除?  我尝试阻止我的软件主机应用程序连接到同一器件两次-如果当前器件已经与软件应用程序连接(我认为是管道)、我要强制用户选择另一个器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robbie 你好!

    是的、这是绝对可能的、在连接期间会跟踪许多 USB 事件、因此您的主机可以通过这些事件了解连接状态(或断开状态)。 至于要使用的特定事件、您必须检查 USB 主机规格以了解详细信息、但通常有用于初始连接、枚举和准备/打开的事件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jacobi!  我将进行更多阅读、然后查看 USB 2.0主机规范。