This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP-DEMO:要运行的 TCF 文件在哪里

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: RM48L950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782465/safeti-hercules-diag-lib-csp-demo-where-are-the-tcf-files-to-run

主题中讨论的其他器件:RM48L950

您好!

我下载了软件包 SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP-DEMO、以了解此工具包提供的内容以及我们可能需要添加到测试套件中的内容。

我已按照安装软件包的说明进行操作。 我已经安装了编译器 CCS V8.0。

我尝试运行脚本"ldra_execute .bat"、但最终显示以下错误消息:

C:\Program Files (x86)\LDRA\LDRAunit-TI-Qual_C_CPP_9.4.3\Compiler_spice\Ticcs50\Rm48l950_Hercules _serial>ldra_execute.bat
用法:loadti [选项]... [out_file1[+out_file2]...] [参数]...
将 out_file 可执行文件加载到 TI 目标并运行、将参数传递到 main。

长选项的强制参数对于短选项也是必需的。
选项:
-A、--async-run
-b、--init-BSS-section[=value]
-c、--cfg-file=config_file
-h、--help
-l、--load
-mlr、--mem-load-ray="页、ADDR、文件、type_size、byte_swap"
-mld、--mem-load-dat="页、ADDR、文件、LEN"
-mcr、--mem-save-ray="page、ADDR、file、LEN、type_size、byte_swap"
-md、--mem-save-dat="页、ADDR、文件、LEN、io_format、append"
-n、--no-profile
-q、--quiet
-r、--reset
s、--stdout-file=file
-t、--timeout=value
-v、--verbose
-x、--xml-log=file
-@、--options-file=file

精确一点:我没有将开发套件连接到我的 PC。

问题1:为什么会收到此错误消息? 是因为找不到开发套件还是其他原因? 不清楚问题是什么。

然后、根据用户手册 SafeTIHerculesDiagnosticLibraryTAU_User_guide.pdf、图6、7和8 (第10-11页)、我尝试选择直接从 LDRA 运行的测试。 图8中显示的对话框不显示任何要选择的设置-它完全为空。

问题2:我的安装是否可能出现问题?

然后、我想直接在 LDRA 中打开 CSP 的 TCF 文件、以便能够可视化正在执行的测试、但在我的 PC 上找不到这些测试。

问题3:TCF 文件安装在哪里?

提前感谢您对这些问题的帮助。

此致、

Frederic。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题将发送给我们的软件团队。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Frederic Desy"]

    您好!

    我下载了软件包 SAFETI-Hercules DIAG-LIB-CSP-DEMO、以了解此工具包提供的内容以及我们可能需要添加到测试套件中的内容。

    我已按照安装软件包的说明进行操作。 我已经安装了编译器 CCS V8.0。

    我尝试运行脚本"ldra_execute .bat"、但最终显示以下错误消息:

    C:\Program Files (x86)\LDRA\LDRAunit-TI-Qual_C_CPP_9.4.3\Compiler_spice\Ticcs50\Rm48l950_Hercules_serial>ldra_execute.bat
    用法:loadti [选项]... [out_file1[+out_file2]...] [参数]...
    将 out_file 可执行文件加载到 TI 目标并运行、将参数传递到 main。

    长选项的强制参数对于短选项也是必需的。
    选项:
    -A、--async-run
    -b、--init-BSS-section[=value]
    -c、--cfg-file=config_file
    -h、--help
    -l、--load
    -mlr、--mem-load-ray="页、ADDR、文件、type_size、byte_swap"
    -mld、--mem-load-dat="页、ADDR、文件、LEN"
    -mcr、--mem-save-ray="page、ADDR、file、LEN、type_size、byte_swap"
    -md、--mem-save-dat="页、ADDR、文件、LEN、io_format、append"
    -n、--no-profile
    -q、--quiet
    -r、--reset
    s、--stdout-file=file
    -t、--timeout=value
    -v、--verbose
    -x、--xml-log=file
    -@、--options-file=file

    精确一点:我没有将开发套件连接到我的 PC。

    问题1:为什么会收到此错误消息? 是因为找不到开发套件还是其他原因? 不清楚问题是什么。

    [/报价]

    请使用捆绑的测试自动化单元(TAU)-您将在安装的测试文件夹中找到此项-该应用程序称为 SafetyLibraryTAU.exe。 此应用程序使用必要的参数调用 LDRA 单元。  您将能够进入编译阶段、但在连接合适的开发板(器件)之前无法运行测试。

    [引用 user="Frederic Desy">]然后、根据用户手册 SafeTIHerculesDiagnosticLibraryTAU_User_guide.pdf、图6、7和8 (第10-11页)、我尝试选择直接从 LDRA 运行的测试。 图8中显示的对话框不显示任何要选择的设置-它完全为空。

    这些图说明了如何修复安装中的错误、而不是如何运行测试。 有关详细信息、请参阅第8节。

    [报价用户="Frederic Desy"]问题#2:我的安装是否可能出现问题?

    我相信您的安装是正确的。

    [引用 user="Frederic Desy">]然后、我想直接在 LDRA 中打开 CSP 的 TCF 文件、以便能够可视化正在执行的测试、但在我的 PC 上找不到这些测试。

    问题3:TCF 文件安装在何处?[/QUERP]

    这是一个演示、因此并非所有测试用例文件都可用。 示例在 Test\RM46x\SafetyLibrary\Tests 中以 Excel 电子表格形式提供、τ 使用脚本将其转换为 LDRA 测试用例文件。

    [quote user="Frederic Desy">提前感谢您对这些问题的帮助。

    此致、

    Frederic.[/引述]

    谢谢。

    Girish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Girish:

    感谢您的回答。 这帮助我实现了目标!

    此致、

    Frederic。