This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC430F5137:是否有任何方法可以使用 TI#39;s Uniflash_4.6.0在特定闪存地址使用增加的数量来刷写 CC430F5137?

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, UNIFLASH, MSP-GANG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786084/ccs-cc430f5137-is-there-any-method-to-flash-cc430f5137-with-increased-number-at-certain-flash-address-with-ti-s-uniflash_4-6-0

器件型号:CC430F5137
主题中讨论的其他器件: UNIFLASHMSP-GANG

工具/软件:Code Composer Studio

  我们将 CC430F5137用于我们的设计 、并将 Uniflash_4.6.0用作刷写工具。

 我们需要在  CC430F5137的某个地址闪烁、并在 CC430F5137的每块闪存后增加数量。

是否有办法实现这一目标?

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    遗憾的是、UniFLASH 不支持这种功能、因为这需要在每个编程周期中更新映像。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢您、TI 是否有更新 UniFLASH 的计划? 我知道许多 IC 公司都支持此功能。 它在实践中对生产非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    你是对的。 序列化是一个重要的特性。 我们通过 TI 生产编程器 Gang 编程器 MSP-GANG www.ti.com/.../msp-gang 为 MSP430提供此功能
    我们可能也会在某个时间点将此功能集成到 UniFLASH 中、但目前没有计划这样做。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我认为这已经回答了您的问题。 如果您需要有关此方面的进一步支持、请告知我们。

    此致
    Peter