This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DP83640:DP83640 TX_CLK 和 RX_CLK 不存在

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640, RM46L852

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/782742/ccs-dp83640-dp83640-tx_clk-and-rx_clk-not-coming

器件型号:DP83640
主题中讨论的其他器件: RM46L852

工具/软件:Code Composer Studio

我们将 DP83640与 RM46L852 launchpad 配合使用。在 RM46l852中,EMAC 在环回模式下工作,但不与 DP83640配合使用。 DP836420引脚未发出 TX_CLK 和 RX_CLK。 请给出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Shruthi、

    1.您是否能够读取寄存器并将其写入 DP83640?
    DP83640能否建立链路?
    3.读取寄存器17以确认 DP83640是处于 MII 模式还是 RMII 模式。

    此致、

    Hung Nguyen
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    我不熟悉这种以太网。 我们没有使用 HDK 板。 我们尝试使用外部连接的 DP83640在 RM46L852 Launch pad (电路板上没有 DP83640)之间建立链路。

    我们根据 HDK 中给出的原理图和 LWIP 演示中的代码进行了设置。 但在演示中、环回工作正常、但 DP83640无法写入或读取。 我们需要明确的理解和逐步的程序,以实现这种联系。 我们无法建立链路本身。 请为此提供伪代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请建议不要出现 TX_EN。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于我们在另一个主题 中为您提供了支持:e2e.ti.com/.../785415 ,因此我将继续并关闭此主题。

    此致、

    Hung Nguyen