This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:触发 AD 转换、ADC 转换完成后如何使用中断通知进行配置。

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/786827/tms570ls1224-trigger-ad-convert-how-configure-with-interrupt-notifiy-when-adc-convert-is-finished

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的所有人:

     我尝试使用软件触发器和中断通知来配置 AD。

     但从 HALCOGen 来看、它似乎无法配置中断。 也没有相关示例。

此致

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当您在 VIM 中启用 ADCn 组 m 中断(例如,在 VIM 通道0-31选项卡中启用 ADC1组1中断,Cahnnel 15)时,HALCoGen 将在 ADC.c 中生成中断处理程序 adcnGroupmInterrupt (例如 adc1Group1Interrupt)。 另外,在 adc.c 中生成 adcEnableNotification。
    在 main.c 中,必须首先启用 CPU 中断(_enable_IRQ_interrupt_();),然后调用 adcEnableNotification 以启用 ADC 外设中断请求。



    此致、
    米罗