Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432
工具/软件:Code Composer Studio
我为 UART 配置了 N2HET、传输正在工作。 但是、接收不起作用。 没有为 Rx 生成中断。 我参考了示例代码并根据我的控制器修改了代码。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432
工具/软件:Code Composer Studio
我为 UART 配置了 N2HET、传输正在工作。 但是、接收不起作用。 没有为 Rx 生成中断。 我参考了示例代码并根据我的控制器修改了代码。
e2e.ti.com/.../6165.HET_5F00_EMU_5F00_SCI.c
您好!
我已在 hetInit()函数(未更改)之后附加了修改后的 HET_EMU_SCI.c 文件,我将使用以下行:
------------------------------------------------------
asm (" cpsie i");
hetREG1->GCR = 0x01030001;
//使用轮询发送 UART 数据
hetREG1->INTENAC = 0xFFFFFFFF;
hetREG1->FLG = 0xFFFFFFFF;
HetUART1PutText ("使用轮询发送数据\n\r");
HetUART1Printf ("波特率:%d bps。\n\n"、115200);
//清除标志,启用发送中断
while (hetRAM1->Instruction [2].Data!= 0);
//while (hetRAM1->Instruction [4].Data!= 0);//在中断和轮询之间切换时可能会出现小毛刺脉冲
hetREG1->FLG = 0xFFFFFFFF;
hetREG1->INTENAS = 0x8;
//使用中断发送 UART 数据
while (hetRAM1->Instruction [2].Data!= 0);
HetUART1 PutChar ("S");
while (bit_Tran<27);
//清除标志,禁用发送中断
hetREG1->INTENAC = 0x8;//禁用发送
while (hetRAM1->Instruction [2].Data!= 0);
hetREG1->FLG = 0xFFFFFFFF;//清除中断标志
//使用轮询接收 UART 数据
HetUART1 PutText ("使用轮询键入任意回显字母:\n\n");
while ((CharReceive=HetUART1GetChar ()=0);
HetUART1 PutChar (CharReceive);
//使用中断接收 UART 数据
hetREG1->INTENAS = 1<<23;//启用接收中断
HetUART1PutText ("\n\n\r 使用中断键入任意回显字母:\n\n");
------------------------------------------------------
此外、在 notification.c 中添加了此函数
void hetNotification (hetBASE-t * het、uint32_t offset)
{
/*在用户代码开始和用户代码结束之间输入用户代码。 *
/*用户代码开始(39)*/
// volatile int temp;
字符 Rec_Data;
if (offset=4)
{
Bit_Tran ++;
if (bit_TRAN < 27)
HetUART1 PutChar (Output[bit_Tran]);
}
否则 if (offset=24)
{
REC_Data = hetRAM1->Instruction [25].Data;
HetUART1 PutChar (Rec_Data);
}
/*用户代码结束*/
}
------------------------------------------------------
uC 的运行频率@ 80MHz、针对 Tx 使用 NHET00、针对 Rx 使用 NHET02。
e2e.ti.com/.../1373.HET_5F00_EMU_5F00_SCI.txt
我已将该文件与*。txt Extn 一起附加、因为该页面不允许我使用*。het Extn 上传。
我没有对*。het 文件进行任何更改。 我刚刚将文件复制到我的项目中。 我更改了 HET_EMU_SCI.c 文件、根据运行@ 80MMz 的 uC 更改了波特率。
器件型号:TMS570LS0432
工具/软件:Code Composer Studio
Anthony F. Seely 我在这里发布了我的问题、但没有帮助。 需要您的输入来解决这个问题。
我与 Pradeep 合作解决了这一问题。 下面是 TMS570LS04x 的一个工作示例。
e2e.ti.com/.../0243.TMS570LS04_5F00_HET_5F00_EMU_5F00_SCI_5F00_20190325_5F00_2152.zip
NHET 触发器工作-只有波特率是错误的。
Pradeep、请发布使其能够以115200波特工作的配置修改。