Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在尝试使用 TM4C129ENCPDT 评估套件来实现 MODBUS TCP 服务器(从属)器件。 因此、对于存储器分配、我只做了以下参考表。 四种 Modbus 数据类型的存储器分配必须在程序本身中进行配置。
根据该表、我推断、如果我们配置为使用 Modbus 数据类型的所有地址、则需要动态分配41.5KB (不确定是否正确)的存储器。
由于我的控制器中有256KB 的 RAM,我能否直接将 42496 (41.5KB x 1024)字节放入项目属性->CCS Build->ARM Linker->Basic 选项的堆大小中。
将41.5KB 的内存分配为堆是否会以任何方式影响控制器的性能?
感谢你能抽出时间。